This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:有关 SW 最大电压的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025474/tps40055-question-about-max-voltage-of-sw

器件型号:TPS40055
主题中讨论的其他器件:LM5145

你(们)好

下面是 SW 波形。


如果带宽为20MHz、则最大电压为36.5V。
如果带宽已满、则最大电压为59V。
让我知道我是否可以使用它。(SW 的最大电压= 45V)
下面是噪声的缩放。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最大额定电压基于直流电压。 您看到的电压尖峰是交流噪声耦合的结果。

    您应该可以在40VDC 的输入电压额定值最大规格范围内正常运行。  

    如果此处有任何不清楚的地方、我将让相应的应用工程师提供进一步的评论/建议。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看应用手册 SNVA803、该应用手册详细介绍了功率级布局、以更大限度地减小会导致 SW 节点电压过冲和振铃的寄生电感。

    此外、请选择具有低 Qrr 的低侧 FET (或并联使用肖特基二极管)-有关详细信息、请参阅应用手册 SLYT682。 如果您需要更高的额定电压、请考虑使用 LM5145 75V 控制器(这是一款更新的控制器、通常可提供更好的性能和更低的成本)。

    此致、

    Tim