This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:开关时输入电压#39;s I (Q)

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024204/tps61043-vin-s-i-q-while-switching

器件型号:TPS61043

我正在寻找 有关 VIN 在开关时的静态电流的指导。

我有2个镍氢电池组、以1mA 的电流驱动3个 LED。  当电池接近完全放电时、其 ESR 会导致较大的纹波(500mV)、从而导致早期 UVLO 触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    让我来检查一下、稍后回复您。 BTW、TPS61043用于什么应用?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个室外道路照明应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    很抱歉、我找不到任何有关 TPS61043开关时静态电流的数据库。 我认为它远小于1mA、因此 VIN 纹波主要由电感器电流引起。 请尝试使用更大的电感器来降低电感器电流纹波。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我对您的设计感兴趣。 您能否与我分享类似的产品介绍链接? 提前非常感谢!

    Robin