请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61043 我正在寻找 有关 VIN 在开关时的静态电流的指导。
我有2个镍氢电池组、以1mA 的电流驱动3个 LED。 当电池接近完全放电时、其 ESR 会导致较大的纹波(500mV)、从而导致早期 UVLO 触发。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.