请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR50410 您好、专家、
您能否告诉我最小导通时间(60ns/typ)的最大规格?
我的客户计划在24V 至3.3V 范围内使用此器件。
谢谢
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
您能否告诉我最小导通时间(60ns/typ)的最大规格?
我的客户计划在24V 至3.3V 范围内使用此器件。
谢谢
穆克
你好,安迪-圣
感谢您的回答。
很抱歉、客户有一个有关数据表规格的附加请求。
您是否知道以下 I peak_min (轻负载模式下)的最大值和最小值?
8.4.4轻负载运行(PFM 版本)
轻负载运行期间、脉冲频率调制(PFM)模式被激活以保持高效率运行。 当达到最小高侧开关导通时间 TON_MIN 或最小峰值电感器电流 I PEAK_MIN (典型值为300mA)时、开关频率将降低以保持稳定。
谢谢
穆克