This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:最短导通时间(最大值)

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024142/lmr50410-minimum-on-time-max-value

器件型号:LMR50410

您好、专家、

您能否告诉我最小导通时间(60ns/typ)的最大规格?

我的客户计划在24V 至3.3V 范围内使用此器件。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    让我与产品工程师联系、稍后向您提供最新信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    客户对规格还有其他问题。

    您能告诉我 Ven_hys 的最小值和最大值吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    VEN_hys:最小值= 0.068、最大值= 0.156

    TON-MIN 最大值= 90ns。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    感谢您的回答。

    很抱歉、客户有一个有关数据表规格的附加请求。

    您是否知道以下 I peak_min (轻负载模式下)的最大值和最小值?

    8.4.4轻负载运行(PFM 版本)

    轻负载运行期间、脉冲频率调制(PFM)模式被激活以保持高效率运行。 当达到最小高侧开关导通时间 TON_MIN 或最小峰值电感器电流 I PEAK_MIN (典型值为300mA)时、开关频率将降低以保持稳定。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    抱歉、I peak_min 不是数据表规格、因此没有最小值/最大值。 对于粗略估算、变化约为+/-50%。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢您的回答

    穆克