This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65053:TPS65053

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TPS65053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025293/tps65053-tps65053

器件型号:TPS65053
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

大家好、我使用 TPS65053电源芯片为 OMAP-L138处理器供电。 当芯片的电源输入暂时不稳定时、其中一个 LDO 输出将异常。 正常情况下、输出应为1.8V、但异常后、输出电压在异常状态下可达到2.7V、显然是电源芯片发热、DSP 芯片发热很明显。 当我为电源芯片的复位脚提供一个低电平信号进行复位时、电源芯片可以正常工作。 芯片的电路图如下:

中文如下(中文):μ A

你好,我在TPS65053电源芯片给OMAP - L138处理器供电,当芯片电源输入突然异常会导致一路LDO,应该正常是1.8V输出,后电压输出可到2.7V,当我通过使能脚来关闭LDO时是无法关闭的,这个控制台系统状态出现异常状态,电源芯片发热,DSP芯片也明确。当我给电源芯片的RESET脚一个低信号信号来复位时,电源芯片正常工作.电路图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junyao、

    "当芯片的电源输入暂时不稳定时"这一说法是什么意思? 如果您正在应用异常电源故障情况、请提供有关该情况的更多详细信息。 看一下原理图、稳压器上似乎没有足够的输入电容、特别是 VIN_LDO1。 如果在  VSYS 上施加不稳定的电压、VIN_LDO1也没有足够的电容来稳定稳压器输入。 您似乎有1uF + 300nF = 1.3uF 的电容、其中1uF + 2.2uF = 3.2uF 是建议的电容值。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们系统的外部电源是24V 锂电池、通过电源开关控制24V 电源的开启和关闭。 锂电池24V 电源通过直流/直流电源芯片转换为5V 后、它用作 TPS65053电源芯片的输入。 按下电源开关时、锂电池24V 输出的波动将导致 TPS65053芯片异常。 有关异常情况,请参阅原始文章。 按下电源开关时、锂电池的24V 输出不会波动、TPS65053芯片的输出正常。

    正常:Ω

    误差:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junyao、

    您是否在布局中添加了额外的输入电容? 您能否确认您的输出电容器位于 PMIC 附近? 如果负载从不稳定的输入发生变化、可能导致稳压器输出突然下降(如您提供的振铃范围截图所示)、则具有足够的输入电容(和接近 PMIC 的输出电容) 有助于保持该输入电压、以便 PMIC 能够正确调节。 请添加我之前的响应中详述的输入电容、并确认 PMIC 在布局中看到的输出电容、并附上产生的示波器快照。  

    最棒的
    Emily