Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TPS65053
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、
大家好、我使用 TPS65053电源芯片为 OMAP-L138处理器供电。 当芯片的电源输入暂时不稳定时、其中一个 LDO 输出将异常。 正常情况下、输出应为1.8V、但异常后、输出电压在异常状态下可达到2.7V、显然是电源芯片发热、DSP 芯片发热很明显。 当我为电源芯片的复位脚提供一个低电平信号进行复位时、电源芯片可以正常工作。 芯片的电路图如下:

中文如下(中文):μ A
你好,我在TPS65053电源芯片给OMAP - L138处理器供电,当芯片电源输入突然异常会导致一路LDO,应该正常是1.8V输出,后电压输出可到2.7V,当我通过使能脚来关闭LDO时是无法关闭的,这个控制台系统状态出现异常状态,电源芯片发热,DSP芯片也明确。当我给电源芯片的RESET脚一个低信号信号来复位时,电源芯片正常工作.电路图如下: