This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:热敏电阻电路的问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024993/bq25890-question-for-thermistor-circuit

器件型号:BQ25890

1) 1)该百分比对于这里的温度意味着什么?

2) 2) RTHhot 和 RTHcold 意味着哪个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)(VTS/VREGN)%可以重新计算热敏电阻电阻(RTH)。 RTH 可用于计算电池温度。 电池供应商应能够提供方程式。

    2) 2)在示例中、RTHhot= RTH T5、即 T5 = 60C (热)时的热敏电阻电阻。 RTHcold = RTH T1、即 t1=0C 时的热敏电阻电阻(冷)。  

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中有2种模式。 一般来说、我认为这是降压模式、但当使用升压模式时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该充电器可反向操作降压转换器、从而将降压转换器转换为具有 VBUS 输出的升压转换器、适用于需要5V 和高达2.4A 电流的 OTG 应用。

    充电器将在升压模式运行中使用不同的温度阈值。

    此致、

    Wyatt Keller