请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 1) 1)该百分比对于这里的温度意味着什么?

2) 2) RTHhot 和 RTHcold 意味着哪个值?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1) 1)该百分比对于这里的温度意味着什么?

2) 2) RTHhot 和 RTHcold 意味着哪个值?

您好!
1)(VTS/VREGN)%可以重新计算热敏电阻电阻(RTH)。 RTH 可用于计算电池温度。 电池供应商应能够提供方程式。
2) 2)在示例中、RTHhot= RTH T5、即 T5 = 60C (热)时的热敏电阻电阻。 RTHcold = RTH T1、即 t1=0C 时的热敏电阻电阻(冷)。
有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。
谢谢、
宁。