请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25618 - 当输入源过载时、它要么来自到达 IINDPM 的电流(输入电流限制)、要么来自下降到 VINDPM 的电压(输入电压限制)。
- 为了使电流导致输入源过载:必须达到 INIINLIM (由引脚或寄存器设定的输入电流限值)。
- 对于导致输入源过载的电压:输入电压降至 VINDPM 阈值。
- 该器件可降低动态过程中的充电电流、以防止输入电流上升到高于输入电流限值或防止输入电压下降到低于输入电压限值。
有关 IINDPM 或 VINDMP 运行的更多信息、请参阅短视频: 多节电池充电的电流和电压动态电源管理