This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:输入/输出电容器和启动特性

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024467/tlv1117lv-input-output-capacitor-and-startup-characteristics

器件型号:TLV1117LV
主题中讨论的其他器件:TLV1117

在使用 TLV1117LV33DCYR 时、让我向您提出两个问题。

第一个问题是有关数据表图9中的输入电容器10uF 和输出电容器100uF 的问题。 考虑到电容器的直流偏置特性、输入电容器10uF 的电容约为2.7uF、输出电容器100uF 的电容为24uF。 在这种情况下、将四个10uF 电容器并联到输入部分、并将四个100uF 电容器并联到输出部分。 在输入部分保持10uF、在输出部分保持100uF 是否更好? 还是最好仅将一个10uF 电容器连接到输入部分、将一个100uF 电容器连接到输出部分、包括由于电容器的直流偏置特性而降低的电容?

第二个问题是有关启动特性的问题。 数据表未列出启动特性。 您能否向我们提供一些有关 VO 输出到输入 VI 的秒数特征的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihiro:  

    您是否会发布您正在查看的数字的屏幕截图?

    数据表中的图9在输出端使用1uF 电容器。  

    对于有关输出电容器选择的问题、参考 8.2.2.1输入和输出电容器要求可能是有益的。  

    在第8.2.2.1节 中、它规定:

    μF 偏置、温度和老化效应的有效输出电容必须大于0.5 μ F、以确保 输出电容的器件稳定性。  

    μF μF 电容即可确保稳定性、最好在稳压器的 IN 引脚和 GND 引脚之间连接一个0.1 μ F 至1.0 μ F 的低 ESR 电容、这是一种良好的模拟设计实践。  μF 源阻抗大于2 Ω、则可能还需要使用0.1 μ F 的输入电容器来确保稳定性。

    对于启动特性、数据表中将其定义为100us

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我查看的是"TLV1117"数据表、而不是"TLV1117LV"。
    我能够确认问题的内容在"TLV1117LV"数据表中有所描述。

    让我再问一个问题。
    对于"TLV1117LV"数据表中列出的"6.5电气特性"、线路调节条件为"IOUT = 10mA"。
    当"IOUT = 150mA"时、线路调节的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihiro:  

    从图1和2可以看出、线路调节在较高温度下保持一致、直到输入和输出之间的差分超过2.6V。  

    我认为150mA 的线路调节的行为与10mA 负载的类似。  

    最棒的

    Juliette