Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV1117LV
主题中讨论的其他器件:TLV1117、
在使用 TLV1117LV33DCYR 时、让我向您提出两个问题。
第一个问题是有关数据表图9中的输入电容器10uF 和输出电容器100uF 的问题。 考虑到电容器的直流偏置特性、输入电容器10uF 的电容约为2.7uF、输出电容器100uF 的电容为24uF。 在这种情况下、将四个10uF 电容器并联到输入部分、并将四个100uF 电容器并联到输出部分。 在输入部分保持10uF、在输出部分保持100uF 是否更好? 还是最好仅将一个10uF 电容器连接到输入部分、将一个100uF 电容器连接到输出部分、包括由于电容器的直流偏置特性而降低的电容?
第二个问题是有关启动特性的问题。 数据表未列出启动特性。 您能否向我们提供一些有关 VO 输出到输入 VI 的秒数特征的信息?