This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:TPS24751RUVR

Guru**** 2504855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024592/tps24751-tps24751ruvr

器件型号:TPS24751

各位专家、您好!

我们的客户报告了以下问题。

在功能测试站中、他们测试了29个 PCBA。 7个 PCBA 故障。 他们测试了 U19 (TPS24751RUVR)。 Vout 没有电压输出。 正常电压应为12VDC。 12V 直流输入电压正常。 外设电路未过载。 怀疑 U19自身发生故障。 他们进行了 A-B-A 交换测试验证、并确认 U19本身失败。

他们提供的信息如下:

应用:电信

故障检测:生产和组装/功能测试阶段

3.功能故障

4. A-B-A 交换传导。  

5.物品在电路板上的单个位置使用

U19引脚发生故障的原因是什么?  

此致

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    1、如何完成 ABA 交换测试?

    2.您能否共享原理图和布局?

    3.功能测试是如何完成的? 实验室电源已连接并已打开? 没有外部负载? 它在首次上电期间出现故障?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、  

    见下文的答复。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1044/6747.Q_2600_A.pdf

    1、如何完成 ABA 交换测试?

    2.您能否共享原理图和布局?

    3.功能测试是如何完成的? 实验室电源已连接并已打开? 没有外部负载? 它在首次上电期间出现故障?

    电源在12V 直流电压下打开、并测试了输出电压。 无需外部负载。 已检查电压是否约为12V 直流。 发生故障的组件在通电后始终没有12V 直流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请分享实际的客户原理图。 您共享的是数据表、不显示客户选择的组件的实际值。 我已将此线程移动到公共无法查看的私有空间。 您可以在此处分享。

    此致

    Kunal Goel