各位专家、您好!
我们的客户报告了以下问题。
在功能测试站中、他们测试了29个 PCBA。 7个 PCBA 故障。 他们测试了 U19 (TPS24751RUVR)。 Vout 没有电压输出。 正常电压应为12VDC。 12V 直流输入电压正常。 外设电路未过载。 怀疑 U19自身发生故障。 他们进行了 A-B-A 交换测试验证、并确认 U19本身失败。
他们提供的信息如下:
应用:电信
故障检测:生产和组装/功能测试阶段
3.功能故障
4. A-B-A 交换传导。
5.物品在电路板上的单个位置使用
U19引脚发生故障的原因是什么?
此致
肖恩