Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS61165
大家好、
客户现在使用 TPS61165并发现轻负载问题。
1:当 DISP_PWM 积分后的电压高于1.5V 时、如果没有负载背光、输出将继续输出40V 以上。 集成电压值越高、输出电压越高。
2:当积分后的电压低于1.5V 时、如果没有负载、输出电压将仅继续为5V (它将输出大约27V、并在短时间内下降至5V)。
3:无论高于还是低于1.5V、如果有负载、这是正常现象。
需要帮助的问题:上述测量点是 C183的正极端子。 当集成电压值高于1.5V 且芯片在空载时非常热时、存在损坏风险。 请帮助查看电路是否可以改进。