This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:当集成电压值高于1.5V 并且芯片在空载时非常热时

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024392/tps61165-q1-when-the-integrated-voltage-value-is-above-1-5v-and-the-chip-is-quite-hot-in-no-load

器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61165

大家好、

客户现在使用 TPS61165并发现轻负载问题。
1:当 DISP_PWM 积分后的电压高于1.5V 时、如果没有负载背光、输出将继续输出40V 以上。 集成电压值越高、输出电压越高。
2:当积分后的电压低于1.5V 时、如果没有负载、输出电压将仅继续为5V (它将输出大约27V、并在短时间内下降至5V)。
3:无论高于还是低于1.5V、如果有负载、这是正常现象。
需要帮助的问题:上述测量点是 C183的正极端子。 当集成电压值高于1.5V 且芯片在空载时非常热时、存在损坏风险。 请帮助查看电路是否可以改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、  

    我无法理解 原理图中的 FB 引脚连接和 PWM 调光电路。 它似乎无法工作、也无法控制输出电流。  

    客户可以直接使用 CTL 引脚、它支持 PWM 调光、 使能控制和模拟调光。