This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:开关频率异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024580/lmr16020-abnormal-switching-frequency

器件型号:LMR16020

大家好、

客户报告使用 LMR16020时存在一些异常开关频率问题。

它们将输出电压设置为9.11V、负载是电子负载的恒阻模式、开关频率为620kHz。

当输入电压降至10.4V 时、开关频率将变为103kHz、输出电压将变为8.95V。

问题是、当输入电压下降时、开关频率为什么会变化? LMR16020目前的工作模式是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    转换器可能在输入和输出电压之间的差值较小的压降下工作。 (请参阅数据表中的图7和图8)

    频率必须降低、以确保 BOOT 电容器可以再充电、从而导通高侧 FET。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    我们能否仅通过增加输入电压将开关频率恢复正常?

    LMR16020的输入电压和输出电压之间的最低要求是什么?

    此致、

    张永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    当输入电压增加时、开关频率将恢复正常。  

    第6.6节中的最大占空比规格给出了输入和输出电压之间的最小要求(200kHz Fsw 时为97%)、这给出了150ns 的最小关断时间(TOFF)。  

    使用以下公式估算最小输入电压:

    TOFF =(1-D)* TSW

    其中 D=Vo/(Vin*Efficiency)

    TSW =所需开关周期的周期  

    TOFF=150ns

    效率=~90%(估算值)  

    我计算的最小 Vin 约为11.1V。

    尝试增大输入电压、让我知道输出电压是否恢复到调节范围内。

    此致、

    Harrison Overrurf