大家好、
客户报告使用 LMR16020时存在一些异常开关频率问题。
它们将输出电压设置为9.11V、负载是电子负载的恒阻模式、开关频率为620kHz。
当输入电压降至10.4V 时、开关频率将变为103kHz、输出电压将变为8.95V。
问题是、当输入电压下降时、开关频率为什么会变化? LMR16020目前的工作模式是什么?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 William:
当输入电压增加时、开关频率将恢复正常。
第6.6节中的最大占空比规格给出了输入和输出电压之间的最小要求(200kHz Fsw 时为97%)、这给出了150ns 的最小关断时间(TOFF)。
使用以下公式估算最小输入电压:
TOFF =(1-D)* TSW
其中 D=Vo/(Vin*Efficiency)
TSW =所需开关周期的周期
TOFF=150ns
效率=~90%(估算值)
我计算的最小 Vin 约为11.1V。
尝试增大输入电压、让我知道输出电压是否恢复到调节范围内。
此致、
Harrison Overrurf