This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:有关异常波形的问题。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023650/tps40055-question-about-abnormal-waveform

器件型号:TPS40055

你(们)好

下面是开始处的波形 、下一个波形是中间放大率。

为什么 VDS 超过?  

请告诉我是否有改进的方法。

条件-

输入:15~20V

输出:5V

-sch-

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    占空比与15-20V 输入和5V 输出不一致(其中 D =降压稳压器的 Vout/Vin)。 请检查您的设计- https://www.ti.com/product/TPS40055#design-development##design-tools-simulation 上提供了计算器工具

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我还有一个问题。
    1.如果是工作问题,我应该在哪里解决?
      例如、修改零件值或更改 L 值。
    2.根据附件,异常波形的最大电压为 Vgs 的2V。
      出什么问题了?
    3.如果您查看附加文件中的波形、则正常和异常之间存在差异。 您为什么这么做?e2e.ti.com/.../6354.waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    看起来高侧栅极驱动没有达到预期的高电平。 请发送功率级原理图、包括 FET 器件型号。 检查引导电容器值以及 BP10是否稳定在其标称值9.6V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我回答如下。

    车尾箱盖:100nF
    FET:FDMS8333L
    L201:3.3 μ H
    BP10=>9.4V   

    e2e.ti.com/.../3187.mosfet-sch.pdf                                                                

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是-5V 输出、因此它配置为反相降压/升压(IBB)。 请通过仿真或计算检查稳定性。 使用电压模式控制时、Ibb 补偿较为困难、而具有 ESR 的高 Cout 有助于实现补偿。

    以下是 IBB 的应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

    此外、对于3A 输出、MOSFET 具有很低的 Rdson 和高 Qg (2、4m Ω 和46nC)。 考虑使用更高的 Rdson 以获得更高的效率、尤其是当 Fsw 较高时(上图中显示为500kHz)

    此致、

    Tim