This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:PMP9780设计问题

Guru**** 2396795 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023536/tps65131-q1-pmp9780-design-questions

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP9780PMP

尊敬的团队:

我的客户将 PMP9780参考设计用于他们的应用、目前我们有三个问题、如下所示:

我们的电感器计算如下所示。 我的应用条件如下:VIN=3.3、VOUT=6V/-6V、I_LOAD=80mA、 纹波系数为0.2。 然后 L1 = 23.6uH、L2 = 75uH、这太大。 输出建议为4.7uH~6.8uH。 我们的器件不能在小负载电流下使用、例如80mA? 如果我们的器件能够、那么我如何计算电感器值? 10uH 足够了吗?

2.电荷泵设计的效率是否高?

3、下面是我们的 BOM、您能告诉我如何确定低于电容器的额定电压?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我们在这一个项目之前正忙于处理其他几个客户支持项目、但我们将在周二之前审核您的帖子、并在周二之前提供任何反馈。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    1.请使用4.7uH 电感器:它在轻负载和重负载条件下应能正常工作。

    2.所有测量数据均在 PMP 参考设计"测试数据"文档中、您可以通过以下链接下载该文档。 我们没有此设计的任何其他测量数据。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu978/tidu978.pdf?ts=1628029850523&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP9780

    3. 应用中电容器的额定电压是通过测量/计算使用电容器的节点上可能的最大电压、然后添加舒适的裕量来确定的。 我建议保持与 PMP9780参考设计中使用的相同的额定电压、并且不会偏离该额定值。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的帮助!

    对于电感器、我的客户希望使用10uH、因为该电感器有库存。 10uH 也应该可以、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    10 μ H 应该可以。

    此致、

    辽卡特