主题中讨论的其他器件:PMP9780、 PMP
尊敬的团队:
我的客户将 PMP9780参考设计用于他们的应用、目前我们有三个问题、如下所示:
我们的电感器计算如下所示。 我的应用条件如下:VIN=3.3、VOUT=6V/-6V、I_LOAD=80mA、 纹波系数为0.2。 然后 L1 = 23.6uH、L2 = 75uH、这太大。 输出建议为4.7uH~6.8uH。 我们的器件不能在小负载电流下使用、例如80mA? 如果我们的器件能够、那么我如何计算电感器值? 10uH 足够了吗?
2.电荷泵设计的效率是否高?
3、下面是我们的 BOM、您能告诉我如何确定低于电容器的额定电压?
谢谢、此致、
雪利