This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23881:为什么我的3类 PSE 控制器不符合 SIFOS AT 标准?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024582/faq-tps23881-why-are-my-type-3-pse-controllers-not-sifos-at-compliant

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TPS23882

为什么我的3类 PSE 控制器不符合 SIFOS AT 标准? 以及如何实现合规性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须注意的是、TPS23881和 TPS23882都是 IEEE802.3bt 标准 PSE 器件。 BT 标准的一个特征是在 PD 和 PSE 握手期间存在更长的一级手指。 PSE 发送第一个手指来通知 PD 已连接支持3类或4类的 PSE、并且 PSE 支持新的较低维持功率特征(MPS)时序。

    此外、IEEE802.3bt 标准器件向后兼容 AT/AF 标准。 这意味着它们可以支持1类和2类功率级别。 但是,AT/AF 握手中缺少这种较长的一级手指会导致相应的 AT/AF SIFOS 设备将3类或4类 PSE 控制器确定为‘不兼容’。 BT PSE 器件将需要 BT Sifos 设备通过测试。

    如何实现3类 PSE 的 AT / BT 合规性:

    为了符合 Sifos BT 标准、请在测试卡 PSE-3202上使用 v5.2。 在测试卡 PSA-3202或 PSA-3102上使用 v5.2可实现 Sifos AT 合规性。  

    过程概述:

    1. 在测试卡上设置正确的 PSE 类型
      1. 请注意、自动发现可在端口上运行、但仅适用于 PSA-3202
      2. 确保保存/加载 PSA-3102的 PSE 属性
    2. 将 EVM 设置为自动模式并启用检测/分类
    3. 继续运行合规性。

    指导步骤:

    1. 在测试卡上设置正确的 PSE 类型
      1. 为了使 SIFOS AT 与 PSA-3102 (AT)测试卡兼容:  
        1. 使用 PSA v5.2 Interactive
        2. PSA-3102端口4-1连接到 TPS23882/TPS23881 EVM。 卡5、6、7、8为 PSA-3202、其余为 PSA-3102。
        3. 保存并加载 PSE 属性
          1. 对于 TPS23882、将 PSE 类型设置为 BT 类型3
          2. 对于 TPS23881、将 PSE 类型设置为 BT 类型4
          3. 设置如下所示的参数
          4. 确保将 PSE 属性保存到文件中、并在每次合规性运行时加载该文件
      2. SIFOS BT 与 PSA-3202 (BT)测试卡兼容(与 TPS23881EVM 一致):
        1. 在 Sifos 上选择 PSA-3202
        2. 选择"Full Conformance"
    2. 将 EVM 设置为自动模式并启用检测/分类
      1. 设置 TPS23882/TPS23881 EVM、该 EVM 配置为自动模式并启用 DET/CLS
    3. 继续运行合规性
      1. SIFOS AT 合规性 PSA-3102 (AT)测试卡–运行合规性测试、并将 PD 设置为1类15.4W
        1. 确保 PSE 类型设置为3类2线对
        2. PD 仿真设置为1类15.4W
        3. 在 Sifos 上选择正确的端口
        4. 选择“All tests”(所有测试)
        5. 单击“Sequence Tests (序列测试)”
          1. 1类15.4W 报告视图:
      2. SIFOS AT 合规性 PSA-3102 (AT)测试卡–运行合规性、并将 PD 设置为2类30W
        1. 确保 PSE 类型设置为3类2线对
        2. PD 仿真设置为2类30W
        3. 在 Sifos 上选择正确的端口
        4. 选择“All tests”(所有测试)
        5. 单击“Sequence Tests (序列测试)”
          1. 2类30W 报告视图:
      3. Sifos BT 合规性 PSA-3202测试卡:报告视图