This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 控制 SW reg 和 D-CAP/DCS 之间的最大输出电压差

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62148, TPS562207S, TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023616/maximum-output-voltage-difference-between-pwm-control-sw-reg-and-d-cap-dcs

主题中讨论的其他器件:TPS62148TPS562207STPS62110

您好!

我想知道 DCAP 系列或 DCS Control SW reg 的最大输出电压的原因

低于常见 PWM SW 寄存器的值吗?

例如、这3个器件的最大输入电压相同、但最大输出电压不同。

差异来自哪里?  

TPS62148:最大输出电压为12V (DCS Control)

TPS562207S:最大输出电压7V (DCAP-2)

TPS62110:最大16V 输出电压(PWM 电压模式)

谢谢、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不同的控制环路会影响最大输出电压;

    不同的内部电路设计也会产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly

    感谢您的评论。

    您是否会详细介绍一下它?
    限制比较器控制类型 SW reg 的最大输出电压的具体原因是什么?

    谢谢、
    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    对于 DCAP 拓扑、它 受到内部一次性电路的限制。  我不熟悉 DCS 拓扑。 您可以打开一个新主题来了解有关 DCS 拓扑的信息。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Edwin

    感谢您的评论。

    我明白了。 我稍后会发布。

    此致、

    开始