Other Parts Discussed in Thread: TPS62148, TPS562207S, TPS62110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62148、 TPS562207S、 TPS62110您好!
我想知道 DCAP 系列或 DCS Control SW reg 的最大输出电压的原因
低于常见 PWM SW 寄存器的值吗?
例如、这3个器件的最大输入电压相同、但最大输出电压不同。
差异来自哪里?
TPS62148:最大输出电压为12V (DCS Control)
TPS562207S:最大输出电压7V (DCAP-2)
TPS62110:最大16V 输出电压(PWM 电压模式)
谢谢、
开始