This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:在无负载的情况下检查电源输出

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023779/tps652353-checking-power-output-without-load

器件型号:TPS652353

您好!

我之前曾在这里申请过 TPS652353设计的设计审查。

现在、我的板已经到了、我想通过 I2C 对其进行设置来检查输出电压。

我的输入电压为5V、根据 数据表、我将 VCC 和 VIN 引脚连接在一起。

但是、当我使用 DMM 检查输出时、它始终为3.2伏。

我已检查状态寄存器 CABLE 和 VOUT_Good 是否为低电平。

如果没有合适的负载、如 LNB 或虚拟负载、电压是否不会设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit  

    您能再向我发送原理图吗? 您能否向我发送布局文件? 布局屏幕截图正常。   

    2. DMM 是什么? 当与 DMM 连接时、负载是多少?  

    如果移除 DMM 而没有负载、Vout 将是什么?  

    3.可以向我发送 Vout 和 LX 波形吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 LNB 电源的原理图部分。

    明天我将发送其余内容。

    我检查了原理图中的默认模式、15V 输入、IC 和周围区域升温。 在15V 电源没有任何负载的情况下、电流约为350mA。

    编辑:这是布局的屏幕截图。 如果需要、我可以在 DM 上发送布局文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit  

    1.我看了原理图、还可以。  

    但我在布局中发现了一些错误。  

    a.请在散热焊盘上放置更多过孔。 b.请使 PGND 走线更宽。 c. LX 布线看起来很窄。  

    一些问题:  

    1.未连接  DMM 时 Vout 是否正常? (空载时)。 如果是、您可以添加加载吗? 并逐渐将负载增加到最大值、直到问题发生。   

    2. 发生问题时、您能否向我发送一些 Vout 和 LX 的波形? 包括放大和缩小波形。 我怀疑 IC 触发 OCP 并在断续模式下工作、因此我想检查断续导通/关断时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我将在设计中实施您的布局建议。 我不明白为什么、也不知道怎么做、但今天 IC 运行正常、输出了预期的输出。 来自无负载15V 电源的电流约为7mA、没有发热。  

    不确定以前的问题是什么。

    我已附加 LX 引脚波形以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、波形看起来正常。  

    一旦您可以重复此问题、请将其发送给我进行分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在有一个不同的问题。 我将 IC 的输出连接到具有18.2V 输出的50欧姆虚拟负载(变阻器)。

    电流上升到 ME 设定的最大值(1.5A)。

    所以。 我将其关闭、空载电流从7mA 变为80mA、这是我之前看到的。

    此外、现在当我将输出设置为18.2V 乘以 i2c 时、输出电压为19.6伏。

    当我设置为13.4V 时、我得到17.4V。 这是 LX 引脚的状态。 VCC 引脚读数为6.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit  

    1、输出电流上升到1.5A? 我看到 Riset 为110k Ω、Iout 应限制为~1A、IC 无法输出1.5A、您是否有波形?  

    2.如果将 Vin 更改为12V、则通过 I2C 设置 Vout、请检查 Vout 是否正常?  

    它看起来在连接50欧姆虚拟负载的测试中 IC 损坏。   

    所有电路板都存在此问题?  

    3.卸下 DZ4,然后再次检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我测量的是电源的输出电流、我是从那里提供15V 电压的。 我无法检查 IC 的输出电流。

    2.当我将 VIN 设置为12V 时、当我发出18.2V 命令时、我观察到输出端的电压为19.2V、当我发出13.4V 命令时、我观察到输出端的电压为17.2V。

    您是否有理由考虑此测试中 IC 为何会损坏?

    现在、我没有其他板。

    编辑:未安装 DZ4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.好的。  

    2.我认为1.5A 可能会损坏 IC。 如果输入电流为1.5A、我认为没问题。  

    3.能否仔细检查 Vout I2C 设置命令? 确保其正确。  

    4.您可以优化布局吗? 尤其要使 GNDP/GNDA 走线更宽、这样可以减少  GNDP/GNDA 走线上的寄生 R。   

    也许您应该焊接 IC、然后优化布局、然后重新焊接 IC。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 之前从15V 电源输入获取7mA 电流、但在发生负载电流为1.5A 的事件后、它开始获取~80mA 电流。

    因此、我怀疑 IC 中有问题变得糟糕。

    我将更换它,但我担心的是,为什么50欧姆负载会使电流发生如此大的变化。 在18.2V 时、50 Ω 负载应消耗大约0.36安培、在15V 电源时消耗大约0.44安培。

    命令与我之前使用的命令相同。  我还没有对微控制器进行重新编程、该微控制器为芯片提供 I2C 命令。

    我现在无法使布线更宽、因此需要重新设计 PCB。

    我将重新设计它、但我需要确保它之前没有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在布局中、GND 布线较窄、具有较大的寄生 L 和 R、 因此在50欧姆负载下、开关时会在 LX 上产生较大的弹跳噪声、这可能会导致 IC 损坏。  

    因此、建议更换新 IC 并再次测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    我将再次尝试使用新 IC、并很快回来。 感谢您的支持