Other Parts Discussed in Thread: TPS652353
您好!
我之前曾在这里申请过 TPS652353设计的设计审查。
现在、我的板已经到了、我想通过 I2C 对其进行设置来检查输出电压。
我的输入电压为5V、根据 数据表、我将 VCC 和 VIN 引脚连接在一起。
但是、当我使用 DMM 检查输出时、它始终为3.2伏。
我已检查状态寄存器 CABLE 和 VOUT_Good 是否为低电平。
如果没有合适的负载、如 LNB 或虚拟负载、电压是否不会设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS652353
您好!
我之前曾在这里申请过 TPS652353设计的设计审查。
现在、我的板已经到了、我想通过 I2C 对其进行设置来检查输出电压。
我的输入电压为5V、根据 数据表、我将 VCC 和 VIN 引脚连接在一起。
但是、当我使用 DMM 检查输出时、它始终为3.2伏。
我已检查状态寄存器 CABLE 和 VOUT_Good 是否为低电平。
如果没有合适的负载、如 LNB 或虚拟负载、电压是否不会设置?
大家好、Mohit
1.我看了原理图、还可以。
但我在布局中发现了一些错误。
a.请在散热焊盘上放置更多过孔。 b.请使 PGND 走线更宽。 c. LX 布线看起来很窄。

一些问题:
1.未连接 DMM 时 Vout 是否正常? (空载时)。 如果是、您可以添加加载吗? 并逐渐将负载增加到最大值、直到问题发生。
2. 发生问题时、您能否向我发送一些 Vout 和 LX 的波形? 包括放大和缩小波形。 我怀疑 IC 触发 OCP 并在断续模式下工作、因此我想检查断续导通/关断时间。
您好!
我现在有一个不同的问题。 我将 IC 的输出连接到具有18.2V 输出的50欧姆虚拟负载(变阻器)。
电流上升到 ME 设定的最大值(1.5A)。
所以。 我将其关闭、空载电流从7mA 变为80mA、这是我之前看到的。
此外、现在当我将输出设置为18.2V 乘以 i2c 时、输出电压为19.6伏。
当我设置为13.4V 时、我得到17.4V。 这是 LX 引脚的状态。 VCC 引脚读数为6.4V。

您好!
IC 之前从15V 电源输入获取7mA 电流、但在发生负载电流为1.5A 的事件后、它开始获取~80mA 电流。
因此、我怀疑 IC 中有问题变得糟糕。
我将更换它,但我担心的是,为什么50欧姆负载会使电流发生如此大的变化。 在18.2V 时、50 Ω 负载应消耗大约0.36安培、在15V 电源时消耗大约0.44安培。
命令与我之前使用的命令相同。 我还没有对微控制器进行重新编程、该微控制器为芯片提供 I2C 命令。
我现在无法使布线更宽、因此需要重新设计 PCB。
我将重新设计它、但我需要确保它之前没有其他问题。