Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, UCC256403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256403 主题中讨论的其他器件:PMP40766、
在文档 PMP40766中、组件 R87、C42、D14、D16、D13、D15、R60、C40在电压和电流反馈电路中的作用是什么??
此外、在驱动 MOSFET 的文档中、使用的栅极电阻值为10欧姆。由于 UCC256403数据表中给出了 HO 和 LO 引脚的源极电流峰值为0.6A。 栅极电阻为10欧姆、LO 为12V 引脚 HO 和 LO 拉电流输出为1.2A。 是否可以 使用10欧姆作为栅极电阻来打开 MOSFET?
此致