This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:在感测电路组件方面存在疑问

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024249/ucc256403-doubt-in-sense-circuit-components

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:PMP40766

在文档 PMP40766中、组件 R87、C42、D14、D16、D13、D15、R60、C40在电压和电流反馈电路中的作用是什么??

此外、在驱动 MOSFET 的文档中、使用的栅极电阻值为10欧姆。由于 UCC256403数据表中给出了 HO 和 LO 引脚的源极电流峰值为0.6A。  栅极电阻为10欧姆、LO 为12V 引脚 HO 和 LO 拉电流输出为1.2A。 是否可以 使用10欧姆作为栅极电阻来打开 MOSFET?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    组件用于实现输出电压或输出电流的软启动功能、但在 CC 模式启动调试期间、电路的效率看起来较低。

    2.我认为您的理解是错误的,驱动器的功能是0.6A,它会将 MOSFET 的栅极充电到12V,因此当 Rg 为10Ohm 时,峰值充电电流是0.6A,但不是1.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。