Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
大家好、
我的客户在其项目中使用 bq29700。 它们测试电池反向连接保护。 客户在 BAT 引脚上连接330ohm 电阻器。 当电池反向连接时、客户测量流经 VSS 的电流约为300mA。 为什么反向电流如此高?
BAT 和 VSS 之间是否有 TVS? 当电池反向连接时、TVS 将 正向偏置、流经 bq29700的电流为[V (bat)-V (TVS 正向偏置)]/330欧姆。 分析是否正确? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
大家好、
我的客户在其项目中使用 bq29700。 它们测试电池反向连接保护。 客户在 BAT 引脚上连接330ohm 电阻器。 当电池反向连接时、客户测量流经 VSS 的电流约为300mA。 为什么反向电流如此高?
BAT 和 VSS 之间是否有 TVS? 当电池反向连接时、TVS 将 正向偏置、流经 bq29700的电流为[V (bat)-V (TVS 正向偏置)]/330欧姆。 分析是否正确? 谢谢。
您好、Yucing、
很难判断 BQ2970数据表作者的目标是什么。 您参考的10.2.2中的讨论支持对 RC 滤波器的需求。 电阻器将限制电流。 查看数据表 https://www.ti.com/document-viewer/BQ2970/datasheet/GUID-74849E6F-B364-4AB3-9C00-A8A6ED1CEB83#TITLE-SLUSBU9SLUSBU9中的绝对最大值表 、可以看到 V-高于 BAT (系统反转)或低于 VSS (电池反转)的 BAT 均不允许超过0.3V。 注1表示这可能会损坏器件、而不是会损坏器件。 因此、虽然330欧姆电阻会在反向条件下限制电流、但这不是建议的条件、可能会造成损坏。