This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970电池反向连接保护

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023689/bq2970-bq2970-battery-reverse-connection-protection

器件型号:BQ2970

大家好、

我的客户在其项目中使用 bq29700。 它们测试电池反向连接保护。 客户在 BAT 引脚上连接330ohm 电阻器。 当电池反向连接时、客户测量流经 VSS 的电流约为300mA。 为什么反向电流如此高?

BAT 和 VSS 之间是否有 TVS? 当电池反向连接时、TVS 将 正向偏置、流经 bq29700的电流为[V (bat)-V (TVS 正向偏置)]/330欧姆。 分析是否正确? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    电源反向电压连接时会出现压降。  请注意、它违反了最大绝对值  它没有被定性。   如果可能需要反转电池、则需要在电池中使用一些电路来防止反向电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    BQ2970没有反向连接保护。 我看到有人说它在其他 E2E 主题中具有此功能。 那么、在数据表10.2.2中、这意味着什么?

    " BAT 上需要一个 RC 滤波器以消除噪声、并使器件能够在急剧负电压期间运行
    瞬变。 330 Ω 电阻器还会在系统反向连接期间限制电流。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    很难判断 BQ2970数据表作者的目标是什么。 您参考的10.2.2中的讨论支持对 RC 滤波器的需求。  电阻器将限制电流。  查看数据表 https://www.ti.com/document-viewer/BQ2970/datasheet/GUID-74849E6F-B364-4AB3-9C00-A8A6ED1CEB83#TITLE-SLUSBU9SLUSBU9中的绝对最大值表  、可以看到 V-高于 BAT (系统反转)或低于 VSS (电池反转)的 BAT 均不允许超过0.3V。 注1表示这可能会损坏器件、而不是会损坏器件。 因此、虽然330欧姆电阻会在反向条件下限制电流、但这不是建议的条件、可能会造成损坏。