您好!
你好。 我有一位客户正在使用 TPS62290。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我们的应用需要大约100mA 的最大负载电流
因此我计算了电感值、它大约为17微亨利
但在数据表中、建议使用2.5至4.7微亨利
我们假设高电感不会影响运行
您能就此提出建议
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vincent:
通常、在计算电感器值时、必须考虑器件的最大 Iout、而不是应用的最大 Iout。 TPS6229x μH μH μF μF 1.5 μ H 至4.7 μ H 的电感器以及4.7 μ F 至22 μ F 的输出电容器。
如果您使用最大输出电流1A 进行重新计算、您将获得较小的电感器值。 我 建议遵循数据表建议、否则会影响反馈环路的稳定性。
此致、
Febin