This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:我们在设计中使用 TSP62290

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033102/tps62290-we-use-tsp62290-in-our-design

器件型号:TPS62290

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPS62290。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们的应用需要大约100mA 的最大负载电流

因此我计算了电感值、它大约为17微亨利

但在数据表中、建议使用2.5至4.7微亨利

我们假设高电感不会影响运行

您能就此提出建议

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    通常、在计算电感器值时、必须考虑器件的最大 Iout、而不是应用的最大 Iout。  TPS6229x μH μH μF μF 1.5 μ H 至4.7 μ H 的电感器以及4.7 μ F 至22 μ F 的输出电容器。  

    如果您使用最大输出电流1A 进行重新计算、您将获得较小的电感器值。 我 建议遵循数据表建议、否则会影响反馈环路的稳定性。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    你好。 请查看客户的另一个查询。 非常感谢。

    您能告诉我,如果我使用较大的电感值,会出现什么类型的问题吗??
    由于对于建议的电感器值、电流(小于50mA)将进入不连续模式、
    您能否详细说明性能中会存在哪些缺点?
    即使您共享任何文档或研讨会、也会很棒。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    在这种情况下、您是否有兴趣使用我们的强制 PWM 器件之一、以便即使在轻负载条件下也能保持 PWM 模式。

    通常、输出滤波器设计对于器件的正常运行至关重要。 数据表通常提供一系列建议的电感器值。 如果是这种情况、请从该范围中选择电感器。 错误的设计可能会导致反馈环路和器件不稳定、无法调节输出电压。  

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们没有听到您的反馈。 您还有其他问题吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    由于不活动、我将继续并关闭此线程。  如 需进一步支持、请随时与我们联系。

    此致、

    Febin