Other Parts Discussed in Thread: LM5141
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5141-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5141
我们发现 LM5141中 EN 引脚的 VIH 和 VIL 与数据表中的值不同。
EN 引脚的 VIH 和 VIL 低于:

VIH 大约为1.5V、VIL 大约为1.3V。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.