This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:EN 引脚 VIH VIL

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037436/lm5141-q1-the-en-pin-vih-vil

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141

我们发现 LM5141中 EN 引脚的 VIH 和 VIL 与数据表中的值不同。

EN 引脚的 VIH 和 VIL 低于:

VIH 大约为1.5V、VIL 大约为1.3V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、许会 Liu、

    数据表仅给出了 EN 逻辑信号低电平/高电平的最小值和最大值。 不过、EN 输入是比较器的输入。 以下是限制条件:

    EN 上升阈值不是2V 最大值、而是1.45V 最小值、1.61V 最大值(平均1.53V)

    EN 下降阈值不是0.8V 最小值、而是1.04V 最小值、1.2V 最大值(平均1.12V)

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

      感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Hui。 谢谢你。