This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:通道配置和输出功率限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033712/tps23861-channel-configuration-and-output-power-limit

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23882

大家好、

我们在设计中使用 TPS23861 PSE 控制器。 以下是我们的问题-

  • 我们仅针对1类 POE (15.4W)进行 PSE 设计。 我们将在手动模式下使用 TPS23861。  是否可以将 PSE 控制器的所有通道仅配置为1类? 我不希望每个通道提供超过15.4W 的输出功率。
  • 根据我的理解、如果 ICUT 设置为374mA、则如果 PD 消耗的电流超过374mA、端口将关闭。 我的理解是否正确?
  • 当我们的端口设置为1类 POE 并连接2类 PD 时、它是否会按照2类 POE (25.5W)进行分类并提供电源?
  • 对于1类 POE、建议为直流/直流稳压器设置的电压是多少?

此致、

Aditya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请告诉我、对于上述问题、我的结尾是否需要任何其他详细信息。

    我期待尽快收到您的回复。

    此致、

    Aditya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya 、很抱歉耽误您的时间、因为我们目前对应用程序支持的要求很高。 请在下周初之前让我们回答此帖子。 很抱歉给您带来不便、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、我相信您无需为您希望如何操作 PSE 设置手动模式。 半自动模式应该可以(手动模式通常仅用于调试)。 您只需为所有端口将电流设置为3类电流。 此外、您需要确保未启用 PoEP (PoE Plus 寄存器)。

    这将强制使用1类电源;即使4类 PD 连接到 PSE 也是如此。 PSE 将仅将任何 PD 降级为1类功率。

    我建议订购 EVM 并使用 TPS23861 GUI 对此进行测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回答-

    正如建议的那样、我们将在半自动模式下使用 TPS83861并禁用 PoEP 电阻器。 我们还将电流限制设置为374mA。 请分享您对以下问题的看法-

    • 根据我的理解、如果 ICUT 设置为374mA、则如果 PD 消耗的电流超过374mA、端口将关闭。 我的理解是否正确?
    • 对于1类 POE、建议为直流/直流稳压器设置的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    TPS23861将在过载期间折返该电流、如果该端口在特定时间(Tovld)内保持折返、则该端口将断电。

     PSE 的典型输出电压为50-54V。 我们建议使用这种方法来最大限度地减少通过电缆的电压损耗。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    好的、在这种情况下、当输出电压为54V 并且考虑 ILIM 为374mA 时、使用 TPS23861时的总输出功率将为20.2W。 但根据标准、PSE 所需的最小功率为15.6W。 我们需要支持4个端口、为此、我们需要设计至少80.8W 的隔离式电源、比所需的功率大约高18W。 这将给我们的系统带来负担、并会产生很多问题、例如发热、笨重的设计等

    因此、我们认为、我们不能提供最大值、而不是提供20.2W 的电压 17W、这将减少电源设计。 为此、我们需要将 ILIM 设置为315mA。 在 TPS23861中是否有办法实现它。 如果没有、那么是否有任何其他具有类似 ILIM 的 PSE 控制器?

    谢谢、

    Aditya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    是的、TPS23882将是您的下一个最佳选择。 该 IC 实际上会查看功率、而 TPS23861则会查看电流。 因此、1类的功率将设置为15.4W。 然后、如果您想微调功率、此 IC 允许以0.5W 的增量灵活地调节功率。 我建议查看下面的产品页面及其 EVM 进行评估。 谢谢!

    https://www.ti.com/product/TPS23882

    https://www.ti.com/tool/TPS23882EVM-008

    https://www.ti.com/tool/BOOST-PSEMTHR8-097

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY