Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23882
主题中讨论的其他器件: TPS23882
大家好、
我们在设计中使用 TPS23861 PSE 控制器。 以下是我们的问题-
- 我们仅针对1类 POE (15.4W)进行 PSE 设计。 我们将在手动模式下使用 TPS23861。 是否可以将 PSE 控制器的所有通道仅配置为1类? 我不希望每个通道提供超过15.4W 的输出功率。
- 根据我的理解、如果 ICUT 设置为374mA、则如果 PD 消耗的电流超过374mA、端口将关闭。 我的理解是否正确?
- 当我们的端口设置为1类 POE 并连接2类 PD 时、它是否会按照2类 POE (25.5W)进行分类并提供电源?
- 对于1类 POE、建议为直流/直流稳压器设置的电压是多少?
此致、
Aditya Kumar Singh