This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063替换 UCC28061系统无法启动

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036910/ucc28063-ucc28063-replace-ucc28061-the-system-fails-to-start

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28061

尊敬的专家

CTM 将 UCC28063更改为 UCC28061,系统无法启动。Pin5 COMP 为低电平杆,其它引脚电压正常。

下面是示意图,请检查!e2e.ti.com/.../24v8a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、为了帮助您、我需要更多信息。  您提供的原理图是使用 UCC28061控制器。

    1.客户是否使用了 UCC28061的有效解决方案、然后更换了 UCC28063的控制器?

    2.如果答案为1。 是的、 为了适应-061和063控制器之间的差异、客户还进行了哪些其他电路更改?  请提供原理图。

    3.如果答案为1。 不是、您能更清楚地解释一下情况并提供更多详细信息吗?

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray

    无电路更改,CTM 只使用063替换061。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    UCC28063不是 UCC28061的简单直接替代产品。  客户应查阅两个数据表、了解 两个控制器之间的区别、并相应地更改其应用。  

    虽然对-063所做的许多改进不需要更改应用电路、但也可能需要进行一些更改。  我在 下面重点介绍了这些特性:

    比较器:

    • 2级 EA 增益、无压摆率校正电流
      • 较低的50US GM 可实现较低的补偿组件值
      • 更高的250us gm 取代了压摆率校正以实现快速响应

         >COMP 驱动能力较低,因此连接的电路不能使其过载

    • BO、HVSEN_OV、UVLO 期间 COMP 上锁存的内部2kΩ Ω 下拉电阻、具有20mV 的全软启动使能阈值

     

           >需要确保反激式 PFC 模块不会干扰 COMP、使其达到<20mV

    VINAC:

    • 更低的 VINAC 迟滞电流
    • 压降检测
      • 35V 阈值、操作前5.3ms 延迟、0.71V 立即清零
      • 暂停 COMP 电压、添加4uA 下拉电流

    VSENSE:

    • 更低的 VSENSE 迟滞电流