Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28061
尊敬的专家
CTM 将 UCC28063更改为 UCC28061,系统无法启动。Pin5 COMP 为低电平杆,其它引脚电压正常。
下面是示意图,请检查!e2e.ti.com/.../24v8a.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28061
尊敬的专家
CTM 将 UCC28063更改为 UCC28061,系统无法启动。Pin5 COMP 为低电平杆,其它引脚电压正常。
下面是示意图,请检查!e2e.ti.com/.../24v8a.pdf
您好、为了帮助您、我需要更多信息。 您提供的原理图是使用 UCC28061控制器。
1.客户是否使用了 UCC28061的有效解决方案、然后更换了 UCC28063的控制器?
2.如果答案为1。 是的、 为了适应-061和063控制器之间的差异、客户还进行了哪些其他电路更改? 请提供原理图。
3.如果答案为1。 不是、您能更清楚地解释一下情况并提供更多详细信息吗?
谢谢、
射线
您好 Gabriel、
UCC28063不是 UCC28061的简单直接替代产品。 客户应查阅两个数据表、了解 两个控制器之间的区别、并相应地更改其应用。
虽然对-063所做的许多改进不需要更改应用电路、但也可能需要进行一些更改。 我在 下面重点介绍了这些特性:
比较器:
>COMP 驱动能力较低,因此连接的电路不能使其过载

>需要确保反激式 PFC 模块不会干扰 COMP、使其达到<20mV
VINAC:
VSENSE: