Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC284 主题中讨论的其他器件:UCC28740
注意: 这个问题针对的是器件 UCC28470 -由于某种原因、这个器件型号不在您的下拉列表中(也许我在错误的论坛中)。
"量产 数据"表的第10页将 VIN (RUN)定义为:
Vin (run)是使控制器导通(运行)所需的交流 RMS 电压。
如果输入范围为85至264VRMS、则 VIN (RUN)= 85VRMS?
谢谢、
Craig