This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC284:UCC28470:找到 RS1时 VIN (运行)到底是什么?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037313/ucc284-ucc28470-what-exactly-is-vin-run-when-finding-rs1

器件型号:UCC284
主题中讨论的其他器件:UCC28740

注意: 这个问题针对的是器件 UCC28470 -由于某种原因、这个器件型号不在您的下拉列表中(也许我在错误的论坛中)。

"量产 数据"表的第10页将 VIN (RUN)定义为:

Vin (run)是使控制器导通(运行)所需的交流 RMS 电压。

如果输入范围为85至264VRMS、则 VIN (RUN)= 85VRMS?

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您是指 UCC28740吗? 恒定电流、恒定电压、反激式控制器?

    我会将其发送给负责该部件的团队。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我承认数据表对此并不十分明确、但您希望控制器开始运行 VIN (运行)。 因此、您可以在计算中使用85VRMS。 在第10页、公式3显示了如何使用从初级到辅助的匝数比来设置控制器的导通阈值。  

    这是否能回答您的问题?