您好!
我叫 Babu、
在提供的数据表中,没有关于16位 ADC 基准电压的详细信息。 您能告诉我 ADC 的基准工作电压吗?
在 REG17的寄存器映射部分中、它提到了"符号位:用二进制补码报告的总体结果"。 您能告诉我您想在这里传达的确切信息是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我叫 Babu、
在提供的数据表中,没有关于16位 ADC 基准电压的详细信息。 您能告诉我 ADC 的基准工作电压吗?
在 REG17的寄存器映射部分中、它提到了"符号位:用二进制补码报告的总体结果"。 您能告诉我您想在这里传达的确切信息是什么?
您好、Babu、
对于 REG17、该寄存器以 二进制补码提供 IBUS 信息。 这意味着最高有效位(REG17[7])实际上描述了当前读数的符号(+/-)。 寄存器字段描述提供了从位信息到物理电流信息的转换、因此位[7]提供了电流方向信息。
我相信 ADC 的基准电压是一个内部信号。 当我了解更多信息时、我将为您提供 ADC 基准电压的最新信息。
此致、
胡安
您好、Babu、
REG17和 REG18组合在一起为 ADC 提供一个16位值、其中 REG17是最高有效字节。 这意味着、如果 IBUSADC1为0x89、IBUSADC0为0x25、则完整值为0x8924
通过二进制补码将其转换为十进制值、我们得到的十进制值为"-30428"、这将是以 mA 为单位的物理值。 因此、在这种情况下、ADC 的 IBAT 读数为-30、428mA。
此致、
胡安