This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887 ADC 测量

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037330/bq25887-bq25887-adc-measurement

器件型号:BQ25887

您好!  

我叫 Babu、  

在提供的数据表中,没有关于16位 ADC 基准电压的详细信息。 您能告诉我 ADC 的基准工作电压吗?

在 REG17的寄存器映射部分中、它提到了"符号位:用二进制补码报告的总体结果"。 您能告诉我您想在这里传达的确切信息是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    对于 REG17、该寄存器以 二进制补码提供 IBUS 信息。 这意味着最高有效位(REG17[7])实际上描述了当前读数的符号(+/-)。 寄存器字段描述提供了从位信息到物理电流信息的转换、因此位[7]提供了电流方向信息。

    我相信 ADC 的基准电压是一个内部信号。 当我了解更多信息时、我将为您提供 ADC 基准电压的最新信息。

    此致、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Juan Ospina 的宝贵回应。 还有一个问题、您能告诉我如何转换、如果 IBUSADC1和 IBUSADC0都读取值、如何将其转换为物理值。  

    例如、IBUSADC1读取89、IBUSADC0读取25、您能告诉我们如何加入该值并将其转换为物理电流值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    REG17和 REG18组合在一起为 ADC 提供一个16位值、其中 REG17是最高有效字节。 这意味着、如果 IBUSADC1为0x89、IBUSADC0为0x25、则完整值为0x8924

    通过二进制补码将其转换为十进制值、我们得到的十进制值为"-30428"、这将是以 mA 为单位的物理值。 因此、在这种情况下、ADC 的 IBAT 读数为-30、428mA。

    此致、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为最终值将是0X8925、我说得对、感谢您解决了我简单的基本问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气

    此致、

    Juan Ospina