请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 大家好 、团队、
我的客户将 UCC28180用于1kW PFC 应用。 他们最初在 Cin 使用0.33uF (桥接后)-请参阅所附图片。
在 IEC61000-4-5浪涌测试期间、PFC MOSFET 在 Cin 处出现0.33uF 故障。
它们将 Cin 替换为 V275LC40BP (275VAC MOV)、设计现在已通过4kV 测试。
客户想知道、在设计中不使用 Cin 会产生什么后果。
谢谢!
此致、
Mahendra Patel