主题中讨论的其他器件:TPS61041
我们正在尝试使用这个升压电源。 输入电压为2.7-3.3V、输出设置为9V。
一旦我们加载输出、电压就会降至输入电压。
Sch 的 设计相当简单。
我们的 R1为1M2欧姆、R2为174K。
您想知道您是否看到了这方面的任何问题
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.