This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:输出无法保持

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036825/lmr62014-output-wont-hold

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件:TPS61041

我们正在尝试使用这个升压电源。 输入电压为2.7-3.3V、输出设置为9V。  

一旦我们加载输出、电压就会降至输入电压。  

Sch 的 设计相当简单。

我们的 R1为1M2欧姆、R2为174K。

您想知道您是否看到了这方面的任何问题  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    感谢您的参与。

    您能否共享完整的原理图和布局? 您在输出侧施加了什么负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们尝试了低至10mA 的负载电流

    此处 R5为1M2、R6为174K (在9V 输出的情况下)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    另请分享电感器、Cout、CFF 的器件型号。

    在原理图中、整流二极管的符号是 C1、但在布局中找不到 D1。 有一个 D2。

    我在布局上找不到 R5、R6。

    布局非常差。 您需要按照 TI 推荐的布局指南更新布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的坏... Sch 图片错误.. 该板还有一个与 LMR60214相同的开关稳压器(TPS61041)。  

    我的设计中的 C1是10uF。  

    CF ---- 300nF

    C2 -- 10uF 和0.1uF

    L1 ---- 10 μ H

    无 R3 -- SHDN 直接连接到 VIN  

    TPS61041使用完全相同的电路、且其工作方式无可挑剔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    此器件的此组件标识符是什么?

    您能否记下每个器件标识符? 我看不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的 CF ---- 300nF

    它是连接在反馈和 Vout 之间的电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    300nF CF 应与上部反馈电阻器 R3并联。  

    为什么在布局中、CF 与 R4并联?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 R3而非 R4并联。 迹线从电容器的右侧到达 R3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    R3左侧焊盘连接到 GND、右侧焊盘连接到布局上的 FB。 R3变为更低的反馈电阻器。