主题中讨论的其他器件: CSD18534Q5A
所有 HI!
目前、LM5176用于构建降压/升压电路、输入8V~36V 输出12V/3A。 PCB 调试功能的第一个版本正常、输出空载时输入24V 输入电流20mA。 PCB 的第二个版本使用与第一个版本完全相同的组件、但 PCB 的尺寸已经过修改、布局与第一个版本不同。 当输出为空载时、输入电压为24V、输入电流为40mA、空载电流更大。 PCB 的第一个版本中也出现了类似的问题、但开关频率从200kHz 更改为400KHZ、输出开关纹波降低并改善。 但 PCB 开关频率的第二个版本已经为400KHZ。 输出纹波明显通过增大输出电容来降低、但空载电流不会降低。 目前、无法根据需要进行优化。 是否可以通过修改 COMP 参数来优化空载电流(请参阅下图)? 或者还有其他方法可以优化该空载电流。 非常感谢。