This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:输出电压上升时间/软启动持续时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159214/tps799-output-voltage-rise-time-soft-start-duration

器件型号:TPS799
主题中讨论的其他器件:TPS7B81-Q1

大家好、

在我的设计中、我使用的是 TPS79933 LDO

我在寻找输出上升时间、以使启动时没有明显的浪涌电流。

我看到这张图、其中显示了 Vout=3V + Cout=10uF 时的输出电压上升时间

有些东西有点奇怪...

看起来上升时间大约为20usec、使用 i=c*[dv/dt ]公式、我得到的输入电流为(我忽略 Rout-19ohm):

Iout=10*10-6*[3/20*10^-6]

Iout=1.5A

如果内部电流限制最大为600mA、LDO 如何支持该电流电平?

谢谢!

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    实际上、我计算的第一个上升桥臂期间的峰值浪涌电流约为2.1A、因为它更陡(更高的 dV/dt、因此更高的峰值电流)。 其原因是时间刻度。 整个启动过程大约在20us 内进行、并且 LDO 没有大量的带宽。 因此、当这样的器件无法直接启动进入电流限制时、开始使用足够大的输出电容器来消耗电流限制电平浪涌电流时、 电流限制电路需要有限的时间进行响应并使电流恢复为低电流、结果是浪涌电流过冲电流限制。 这在 LDO 中很常见、如果输出电容器足够大、浪涌峰值电流可能会很大(我已经完成了工作台测试、在使用大输出电容器之前看到浪涌峰值大于10A)。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    感谢您的解释、

    因此、情况甚至比我想象的还要糟糕...

    我不明白为什么在10uF 负载时显示此图会导致该高电流流经器件、即使"仅"几微秒也是如此。

    2.1A 远高于数据表中提到的最大电流(600mA 电流限制为最大值)

    如何确保器件需要处理的电流过大?

    这完全是一个灰色区域、数据表中没有提到...

    谢谢

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    许多 LDO 就是这种情况、尤其是较旧的 LDO。 许多现代器件的设计都旨在始终将电流限制为 ICL、例如我最近运行了一些 silms 的 TPS7B81-Q1 -请参阅下面显示的 IOUT 启动波形。 这是在 COUT = 56uF 时运行的。  

    "几微秒"启动时间很重要、因为基准电压斜升速度越快、输出斜升速度越快、并且对输出电容器充电速度越快、需要的电流就越大。 一些器件具有软启动特性、可降低基准斜升速率、从而有助于降低浪涌电流。  

    除非输出电容器大约为几百 uF、否则器件通常不会出现处理浪涌电流的问题。 从 LDO 的角度来看、浪涌电流过大有2个问题(系统性能通常是限制因素):1)如果电流过高、则可能会熔断连接线、但该熔断电流通常为几安培、这种情况非常少见。 2) 2)在极少数情况下、脉冲功率会导致器件在启动期间进入热关断状态、但这种情况也很少见。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    再次感谢您的解释和示例。

    这都是非常流畅的。

    作为工程师、我自己只能继电器它在数据表中所写的内容。

    同样、如果没有提到高电流注意事项(超过600mA 最大电流限制)、我会认为它是流经器件的最高允许电流。

    在这种情况下、10uF 的 C LOAD 将导致较大的浪涌电流。

    我想几微法拉是可以的(3-4uF -包括所需的2.2uF 输出电容器)

    谢谢

    NIR