主题中讨论的其他器件:TPS7B81-Q1
大家好、
在我的设计中、我使用的是 TPS79933 LDO
我在寻找输出上升时间、以使启动时没有明显的浪涌电流。
我看到这张图、其中显示了 Vout=3V + Cout=10uF 时的输出电压上升时间

有些东西有点奇怪...
看起来上升时间大约为20usec、使用 i=c*[dv/dt ]公式、我得到的输入电流为(我忽略 Rout-19ohm):
Iout=10*10-6*[3/20*10^-6]
Iout=1.5A
如果内部电流限制最大为600mA、LDO 如何支持该电流电平?
谢谢!
NIR