This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:在输入源之间自动切换

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A, TPS2116, TPS2121, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034478/tps2115a-auto-switching-between-input-sources

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS2113ATPS2116TPS2121TPS22953

大家好、
我在  其中一个电路中使用 TPS2115APWR。
我有2节电池作为电压源(一次电池和二次电池)。
我希望在输入电源之间自动切换、因为我将 D1短接至 GND、D0短接至高电平、以便将电压较高的电池连接到输出负载。
如果我的电池电压几乎相同、那么我的负载将在两个输入之间摆动、我不希望发生这种情况。
如果 D0连接到 GND、则负载将根据 D1引脚上的电压由主电池或辅助电池供电。
我计划在主电池的 D1引脚上设置一个分压器、以便当主电池焊球上的电压低于特定电平时、分压器的输出将小于芯片的0.7V (VOL)。
我的电池电压将在3V 至4.2V 的范围内。
如果电池电压大于3.5V、并且电池电压小于3.5V、则很难构建这样一个分压器来获得大于芯片2V (VOH)的电压。
是否有任何解决方案?
可以使用施密特触发器、但 难以找到相同规格的施密特触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、  

    要在主电池低于特定电平时触发切换、您可以 通过电阻分压器将 D0连接到 IN1。 在此状态下、IN1和 IN2将照常相互比较。 可以设置电阻分压器、以便在 IN1低于特定电压时将 D0拉至低电平、并且在该状态下(D1和 D0为低电平)、器件将选择 IN2。 切换工作不一定要达到器件的 VOL 阈值。 在这种情况下、 如果您仍遇到恒定切换的电压摆幅、另一种选择是考虑以下替代器件:  

    TPS2113A:该器件与 TPS2115A 相似、采用相同的封装、具有相似的引脚、并且电压容差更小、因此当 Dx 引脚的电压介于 V_il 和 V_IH 之间时、时间更短。

    TPS2116:TPS2116是新一代低 Iq 电源多路复用器。 它可用于设置优先级和用户设置的迟滞窗口、可用于输入电压相似的应用。 与旧款 TPS211xA 器件相比、该器件还可以处理更多电流和开关。

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth
    感谢你的答复。

     TPS2115A 的更多信息。
    如果我们将引脚 D1连接到0V、并将分压器从 IN1连接到 D0引脚、以便在 D0引脚上的电池电压低于3V 时设计逻辑0 (<0.7V)。 但当我的电池电压大于3V 时、同一分压器无法提供逻辑1 (>2V)。
    如果 D1和 D0分别处于逻辑0和逻辑1、则负载将由电压更高的电池供电、如果电池电势相同、负载将在输入之间摆动。
    如果我错了、请纠正我的问题

     了解 TPS2116
    Mouser IT Digikey 中没有相同的功能、因此我将继续使用 TPS2113A

     TPS2113A 的更多信息。
    由于 Vsens 引脚上的电压与0.8V 基准进行比较、我相信从 IN1到 Vsens 引脚的分压器可以实现这一目的。 设置电压驱动器时、当电池电压大于3V 时、Vsens 引脚上的电压将大于0.8V、因此将选择 IN1、当我的电池电压为0时、Vsens 引脚上的电压将小于0.8V 输入电压、以便选择 IN2。
    我希望8-TSSOP 封装能够处理高达2A 的电流。
    是否有任何额定电流大于3.5A 的电源多路复用器理想二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、  

    TPS2113A 和 TPS2115A 都无法支持2A 电流。 TPS2113A 和 TPS2115A 器件的额定电流仅为1.25A。

    您的应用是否需要2A 的输出电流?  

    如果1.25A 是可接受的、我建议 TPS2113A 先于 TPS2115A。  

    我们的 TPS2121器件可提供高达4.5A 的电流、但该器件在 Mouser 也缺货。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、
    感谢你的答复。
    下面是 TPS2113A 的数据表中的一个快照

    您能不能向我推荐超过3.5A 的电源多路复用器/开关连续电流额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    TPS211XA 系列电源多路复用 器可以在 SON-8 (DRB)封装中提供2A 电流、但不能在8-TSSOP 封装中提供。  

    在这种 SON-8封装中、绝对最大持续输出电流实际上为2.5A。  

    我们唯一的额定电流超过3.5A 的电源多路复用器器件是 TPS2116和 TPS2121。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、
    感谢你的答复。
     Mouser 或 DigiKey 中不提供 TPS2116和 TPS2121。
    我有2个电池电源(4.2V)。 我只希望第二个电池在第一个电池放电至大约3V 时放电。
    由于两个电池的电压相同、因此理想二极管将在输入电池源之间振荡。 可以在此处实现的最佳解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、  

    两个负载开关可用于多路复用两个电源。 只要两个负载开关具有反向电流阻断功能且没有快速输出放电功能、就可以在以下文档中指定的配置中使用。  

    但是、这些不支持超过3.5A 的电流消耗。 是否需要3.5A? 如果是、我们 有 TPS22953、但它们似乎也在 Mouser 上出售。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae51a/slvae51a.pdf?ts=1631827374349&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpower-management%252Fpower-switches%252Fpower-muxes%252Foverview.html%253FkeyMatch%253DPOWER%2BMUX

    此致、  

    Elizabeth