主题中讨论的其他器件:TPS2113A、 TPS2116、 TPS2121、 TPS22953
大家好、
我在 其中一个电路中使用 TPS2115APWR。
我有2节电池作为电压源(一次电池和二次电池)。
我希望在输入电源之间自动切换、因为我将 D1短接至 GND、D0短接至高电平、以便将电压较高的电池连接到输出负载。
如果我的电池电压几乎相同、那么我的负载将在两个输入之间摆动、我不希望发生这种情况。
如果 D0连接到 GND、则负载将根据 D1引脚上的电压由主电池或辅助电池供电。
我计划在主电池的 D1引脚上设置一个分压器、以便当主电池焊球上的电压低于特定电平时、分压器的输出将小于芯片的0.7V (VOL)。
我的电池电压将在3V 至4.2V 的范围内。
如果电池电压大于3.5V、并且电池电压小于3.5V、则很难构建这样一个分压器来获得大于芯片2V (VOH)的电压。
是否有任何解决方案?
可以使用施密特触发器、但 难以找到相同规格的施密特触发器。